要做一款9-36V输入的电源。输出三路全部隔离。
三路输出为3.3V 10W ;12V 10W;24V 10W 反馈为24V端,其它二路用BUCK电路实现稳压。 LM3481可以实现吗。要注意什么 。
之前用的芯片是2843。没有反馈的二路带BUCK电路。在电流1A左右就出现低频纹波。波动达到3-4V,再加大负载,2843系统就会死机。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
要做一款9-36V输入的电源。输出三路全部隔离。
三路输出为3.3V 10W ;12V 10W;24V 10W 反馈为24V端,其它二路用BUCK电路实现稳压。 LM3481可以实现吗。要注意什么 。
之前用的芯片是2843。没有反馈的二路带BUCK电路。在电流1A左右就出现低频纹波。波动达到3-4V,再加大负载,2843系统就会死机。
主要是三路输出都要隔离。所以用一路输出做为反馈。
另外二路没有反馈的。接普通负载,输出还是可以的。只是电压随负载有些变化,是平滑的直流电。纹波也小。
但是接上BUCK后,负载能力就不行了。随带负载的大小,低频干扰也越大。
变压器为三明治绕法。内外层为输入绕组,内层依次是18V绕组,24V绕组,12V绕组。24V绕组在二个无反馈的中间。
18V绕组为12VBUCk提供电源,12V绕组为3.3V提供电源。
调试过程中发现,将电压反馈的调小,buck输出能力会变好。