This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

几个白点的问题



本人不懂led,在此请教几个白白的问题:

(1)led是什么?

(2)led分为哪几种类型?

(3)led一定要单独外加电源吗?有没有不加电源的?

(4)如果要加电源什么样的电源是最理想的了?

比较白

  • LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由三部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子,中间通常是1至5个周期的量子阱。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
  • 讲的很详细,led行业内有没有进行分类,比如根据发光颜色,制作工艺,材料,功率大小,外形;电源如何选择了?

  • 分类的方法很多,下面是业内对于LED一些基本特征做的分类:

          1、按发光管发光颜色分
      按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
      根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
      2、按发光管出光面特征分 
      按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。
      由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。
      从发光强度角分布图来分有三类:
      (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
      (2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
      (3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
      3、按发光二极管的结构分 
      按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
      4、按发光强度和工作电流分
      按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。
      除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法。

  • 你的问题都太大了,关于LED驱动电源的选择,最基本的就是根据电源的输入和输出的电气规格进行选择。

  • 其实我想问,对于led来说,什么样指标的电源是最好的,不管输入是什么,只管对led的输出,比如恒流最好,还是恒什么最好,?

  • LED驱动一般都是恒流控制,且电流纹波要求小,不然会闪烁,因为输出的电压被发光二极管嵌位,所以也可以理解LED是恒功率的电源

  • 文波多少以内合适了

  • Shuigen Li,

    首先这个纹波是100Hz以低频纹波引起的;关于纹波的大小并没有统一的标准,经验上来说是做到Irpk-pk/Iavg<1.3,如果LED平均电流Iavg是350mA,那么纹波的峰峰值Irpk-pk就是要小于455mA

    shuigen li1 说:

    文波多少以内合适了

  • 再补充一点,纹波也会对LED的损耗有一定影响,从而加速LED的光衰以及发热,所以在成本允许的情况下,要尽量减小纹波

    共享两篇文档- 

    http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=55418

  • 明白了,非常感谢这么耐心回答我这么弱智的问题。再请问目前市面上销量最好的led和驱动电源都是哪一类的??将来的趋势是什么了?

  • 有问题大家一起交流一下挺好,光源这块不是很了解,驱动的话TI的方案基本也涵盖了各个功率等级的产品,当然其他厂家的方案也是可以考虑的,个人的认为驱动电源的趋势是低成本,大功率密度,高性能,低功耗。

  • 现在各大ic厂家都在推led驱动ic,led发展的瓶颈是什么,是成本降不了还是质量上不去

  • 一天不来就掉的没影了,大家只关心技术,对市场,前景,等等都不关心