VBUS是充电输入引脚,具体哪些引脚是OTG输出引脚,PMID? VAC? VBUS?
如果是VBUS作为OTG输出引脚,那么:
1.BQ25606 通过外部供电给电池充电时(5V或9V,甚至12V),拉高OTG引脚,VBUS引脚上会有什么变化?
2.非充、且处于OTG模式下,VBUS有5.15V电压(按手册描述)输出,此时外部适配器插入(5V或9V,甚至12V),VBUS会有什么变化?
3.按手册描述,TS接入合适的电阻网络及负温度系数热敏电阻时,OTG模式在-10℃~65℃可用,如果我的锂电池是-40℃低温电池,需要在-40℃状态下工作,该芯片能否修改外部器件达到该效果。或者有没有其它芯片推荐实用。
另外,根据我看手册的理解,SYS引脚的电压在充电时最低是3.5V,在非充电时(电池放电时),SYS的电压是BAT+50mV,是这样吗?
上面问题,请协助回答,谢谢!