月初这个帖子问题一直没有解决,bq4050放了一段时间后发现充放电MOS怎么弄都无法打开了,FUSE串了电阻接地,PACK+与BAT+有短接一下,有试过DSG_TEST和CHG_TEST,通过bqStudio看到这两个寄存器变红和变绿的同时来查看PACK+和PACK-无电压输出,上图是目前的寄存器状态,有试过发RESET命令也是一样的不行。得到@Star Xu回复图片上没有看到进入保护,只有HT旗标举起,您看一下温度是多少度 请问如何查看是多少度,查看了是多少度后如何清除HT旗标?INIT旗标显示高,如何清除?DSG旗标呢?
现在重新做了一台设备,出现了类似的问题
同样无法打开充放电MOS,这台设备测试一切都正常,放置了几天后,为了改变ASCD保护电流,我重新焊接了SRN与SRP之间电阻,无法确定是更换这个电阻出现的问题还是放置几天后出现的这个问题,无法打开充放电MOS,STH高,INIT高,DSG高,请问我应该如何清除这些标志,如何重新打开充放电MOS