This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LP87524修改默认输出电压问题



     想要一次性 修改电源管理 LP87524 的buck2、buck3 的默认输出电压并保存修改后的配置参数(希望达到每次开机就直接按修改后的配置参数输出电压,不需要再通过I2C去配置),如何保存修改后的配置参数?规格里好像没发现关于这点说明。

    

  • Hi
    除非是默认设置符合你的设计,否者是每次都要需要进行配置的。
  • LP87524 中 buck2默认输出是1.8V, 在我的应用中要求这路buck2 应该修改为1.3V输出。问:芯片上电后(在I2C 配置修改输出电压为1.3V前),能否控制该路buck2输出 disable一段时间, 直至I2C 配置修改完成输出电压为1.3V,才将buck2输出 enabled , 从而避免芯片上电后buck2直接输出1.8V烧毁后级电路。 规格书中7.3.4 和7.3.5有关EN1/2/3 signals 与 delay settings部分 我不大理解是如何控制的。