我用ucc3305去製作電子安定器,DC的.電路圖根據application note U161.
website: http://www.ti.com/lit/an/slua078a/slua078a.pdf
這電路(figure 2) 如何在亮燈時升壓達到23KV?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用ucc3305去製作電子安定器,DC的.電路圖根據application note U161.
website: http://www.ti.com/lit/an/slua078a/slua078a.pdf
這電路(figure 2) 如何在亮燈時升壓達到23KV?
Hi
请问你的灯管电流时多少?或者说输出功率大约是多大?
U161的应用是通过1:6的变压器匝比将输入电压升上去的,在你的应用中输出电压23kV, 会导致一个非常大的变压器匝比,恐怕难以实现。
Hi
Sorry, 之前有所误会。
您所提到“亮燈時升壓達到23KV” 实际上是指灯管点亮之前的电压,一旦点亮,实际电压就会降下来。
U161采用L1升压,并采用变压器,构成SEPIC架构,输出电压Vo=VIN *n*D/(1-D)
在灯管没有点亮之前,因为IC侦测不到电流,duty会一直增大,由上式知duty越大,输出电压越高,例如duty假设到达95%,输入电压是12V时,输出电压可以达到1368V, 而事实上U161的设计,要求输出电压高出500V灯管就会点亮。
在你的设计用,如果要灯管点亮电压达到23kV, 你需要进一步增加变压器的匝比,同时要考虑MOS管Q1等等材料的耐压。
Hi
启动瞬间必须有高压击穿惰性气体,灯管才能电流。
按照U161的例子,启动之初输出电压要高出500Vdc, 要求Duty必须很大才能做到。
你可以用高压探棒测试一下启动瞬间输出电压能升到多少? 是否达到你的HID灯启动要求。