This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LED学习资料——让我们更加了解LED



有关LED驱动以及实际应用方面的文章现在越来越多,介绍的也越来越详细。LED 照明具有发光效率高、节电 效果明显、起动时间短、寿命长、无污 染及抗振动等显著优点,已受到世界各 国的关注,并有望发展成为新一代照明光源 。但自白光 LED 问世十多年以 来,LED 照明的普及面还比较窄,一 方面原因是 LED 本体的初次购入成本 高和发光效率还有待提高,较传统的照 明方式优势不明显; 另一方面原因是 LED 驱动电源的性能与 LED 不匹配, 寿命低且造成 LED 光衰严重,使 LED 照明系统的实际寿命与理想寿命相差甚远。因此,LED 驱动电源性能的提 高是 LED 推广的关键因素之一。

LED 学习资料.7z
  • 一、LAMP: 1、直插LAMP封装环节有哪些步骤?      2、直插白光LED和普通直插LED的封装工艺有什么区别?      3、目前市场上最主流的固晶焊线机台有哪些厂家的?他们的单机种每小时最大产能分别是多少?      4、目前影响白光LED封装产能的最大瓶颈一般是哪一个环节?为什么?      5、目前影响白光LED灯珠的品质的主要因素有哪些?如何防止?        6、影响LED灯珠光衰(寿命)的主要因素有哪些?      7、直插LED灯珠主要有哪些外形?在实际客户应用中主要有哪些的区别?      8、食人鱼LED相对于其他的直插LED灯珠有什么优势?主要应用在哪些行业?哪些产品上?     9、直插LED分光标准是什么?目前主要有哪些分光的标准?      10、直插小功率的LED的光衰目前市场上最好的是多少?我们的是多少

    二、SMD  1、SMD贴片LED的封装环节有哪些步骤?与直插有什么区别?     2、SMD贴片LED的支架有哪些?封装的LED产品有什么不同?     3、SMD贴片LED和直插LED有什么不同?主要适用于哪些行业?     4、SMD贴片LED最大目前能封装多少功率的?     5、SMD贴片LED封装的设备和直插LAMP的设备有哪些相同和不同之处?     6、SMD的各个生产环节的设备产能是多少?     7、SMD 有哪些主要的外形