Hello,
因客户用其他品牌的431系列物料自身存在缺陷,导致样机不开机。
具体现象如下描述
现象描述:在样机第一次开机时,431 R极电压上升到某个值后(该值明显低于ref电压),K-A导通,产出一个大电流,导致样机不起机。因此在使用时必须串联Zener,以限制该时刻产生的大电流
请帮忙确认:TI 物料ATL432LIBQDBZR, 是否有以下2点问题,谢谢!
- 此物料是否存在类似上述的缺陷。
- 此物料能否在不串联Zener的情况下使用。
Best regards
Rock
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Johnsin,
抱歉之前的問題沒有敘述得很清楚,客戶此次咨询目的是确认“ATL431LI”这款产品是否存在类似问题,以确保应用时不会出现类似异常。希望能帮忙提供准确可靠的说明,以佐证应用线路的合理可靠
以下是对比测试
应用线路:
缺陷431测试波形:
如下波形,在Vout上升到2V附近时, 431异常导通, 使得Vfb电压下降,线路工作异常,Vout无法继续上升。
Thank you