发布内容 | 回复内容 |
LED的限流电阻如何选择? | 通过电阻很难做到恒流控制效果,对于简单的使用电阻限流可以使用R=(Vin-VLED)/ILED来选择 |
led驱动一般采用恒流还是恒压驱动? | 恒流驱动 |
Led阵列是否可以驱动大电流的红外补光? | 有的,可以关注我们后面会介绍到的TPS92200就是非常适合大电流红外灯驱动应用场合 |
如何解决Led的均流问题? | 可以关注一下我们的多通道LED驱动产品,都可以很好的控制不同通道间的电流平衡问题 |
RGB同颜色的灯珠可以并联驱动吗? | 可以的。并联时会同时开通关断。 |
芯片散热PCB设计怎么处理? | 请参考我们的推荐布局设计和我们的验证板文件 |
驱动设计如何考虑EMI优化选择开关频率? | EMI问题是一个系统级的问题,可以从芯片层面和PCB层面一起帮助实现,芯片层面一般包括频率选择,抖频,phase shift登。PCB层面主要需要注意布板方式和走线环路大小等 |
想了解关于智能家居的一些产品推荐 | 可以关注我们的背光,动态效果,指示以及照明的一些明星产品 |
LED驱动一般用什么拓扑? | 不同的LED功能对拓扑要求不同。LED指示和动态效果一般以线性驱动为主,LED照明则根据输入电压与LED灯串最大压降的差异有升压降压线性各种选择。LED背光以升压为主。 |
LED驱动是采取那种模式?PWM还是恒流? | 恒流驱动 |
如何保证LED的一致性?不同的有不同的偏差 | 对于LED一致性好的情况需要LED驱动提供精准的电流保证一致性。对于LED一致性不好的需要LED驱动能独立控制不同通道的亮度。 |
LED发光曲线是非线性的,LED低辉和高亮怎样处理的 | 这个涉及到LED驱动的调光方式。PWM调光在LED电流不变的情况下调节占空比可以有效解决,如果使用模拟调光一般需要引入指数矫正保证人眼的线性度。 |
人机交互中LED如何根据环境光的亮度改变自身亮度? | 可以关注TI design;TIDA-050011 这款参考设计把环境光检测传感器和LP5024结合在一起,实现环境光检测和LED调光的完美配合。 |
如果考虑护眼功能是否应该加入单片机进行智能控制? | 护眼功能主要取决于LED的调光方式,请关注直播,我们会详细介绍。 |
LED驱动器如何保证亮度线性调节? | 亮度线性调节有两种考量,一是绝对的发光亮度,二是人眼感知的线性度。取决于LED驱动的调光线性度以及是否集成指数矫正功能。 |
恒压与恒流的应用,理论上寿命谁更久? | 对LED而言,LED是电流型器件,恒流驱动是最佳选择。 |
LED驱动设计主要考虑哪些指标? | 我们今天的直播建议从LED功能的角度先做初步区分,然后针对不同功能重点关注其需要的考量因素。 |
选择和设计LED驱动电源时要考虑哪些因素? | 我们今天的直播建议从LED功能的角度先做初步区分,然后针对不同功能重点关注其需要的考量因素。 |
如何测量LED的光电转化效率,有没有比较靠谱的测试方法?方便评估LED的质量? | LED测试需要专业设备和环节,转化效率一般在LED数据手册会有体现。 |
LED driver的通訊接口方式有哪些? | 一般是I2C、SPI,Single-wire三种 |
设计满足能源之星的产品有什么要注意的? | PFC要求和待机功耗等 |
对地和对电源如果出现短路,有啥保护措施呢 | 这个问题对于不同系列的产品保护机制会有所不同,以我们后面提到的TPS92200为例,如果出现对地短路情况,是会进入到我们的自恢复Hicuo mode保护模式 |
驱动芯片的功率损耗最低是多少 | 可以关注我们的LP50XX系列,待机功耗非常的低 |
61169的emi特性怎么样 | 这个客户用得很多,反馈也很好 |
最新推出的LP8866芯片量产了? | 马上量产,敬请期待 |
LP8866的线性特性怎么样 | 非常好,可以参考我们的数据手册 |
LP8556最多支持几颗LED背光灯珠? | 能否驱动的LED灯珠个数取决于供电电压,输出电流等,可以查阅我们的呢数据手册有相应介绍 |
如何找到这个参数表 | 稍后会发布到网上,可以下载的 |
多通道的调光芯片,各通道间不会出现干扰吗? | 不会的 |
背光应用的芯片封装有几种可选 | BGA,QFN等 |
用MCU控制tps 成本是不是有点高 | 集成解决方案有更好的效率和调光特性 |
刚才说的9220的调光是线性调光还是其他的? | 支持三种调光方式哦,线性和PWM调光都是支持的 |
LED的寿命一般是多长时间 | 不同的LED寿命有所不同,一般来说已经长达5-10万小时。这也涉及LED驱动设计,恒流高精度的LED驱动可以让LED寿命优势更好体现出来。 |
造成热光衰的原因主要有哪些? | 主要是电流突变与不均匀 |
lp8556适合用到平板电脑背光? | 非常适合,已经有很多客户使用 |
LP8556怎么用i2c进行控制? | 通过I2C来配置内部的寄存器即可实现控制 |
现在支持的最高的调光响应做到多少了,是1/10000还是有更高的? | 32000/1 可以查看LP8866 |
LP8556支持哪些通讯方式? | I2C和PWM调光都是支持的 |
设计时!如何来防止在开路LED条件下输出超过最大绝对电压额定值? | 可以在输出端加一个TVS管 |
短路保护能重讲一下吗 | 可以查看回放哦 |
TI有没有那种低端是模拟调光,高端是Pwm调光的芯片? | LP8556是轻载下支持PWM调光,高端是线性调光,这也是业界主流的方法 |
ti芯片的官方参考pcb.文件是啥软件绘制的 | Altium Designer居多 |
TI背光的产品最好的横流精度多少? | LM36274 电流精度1%,通道之间精度0.2% |
同样额定工作电压但不同颜色的LED,需要分开驱动吗? | 可以分开的,对于大部分应用,如果电压差不是很大,很多也会链接在一起供电 |
各种颜色led对电源要求一样吗 | 不同颜色LED的正向电压不同,设计不同颜色亮度电流也会不同 |
模拟调光的能支持频闪吗?25HZ | 可以的,比如刚才介绍的TPS92200D1支持模拟和PWM调光 |
ti恒流与恒压芯片更更推荐那种? | 对于LED驱动应用来说,恒流驱动更合适 |