This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求一电源管理IC



此芯片应用于ARM9核心的pad上
要求电压有:
LDO:
3.3v,150mA
1.1v,150mA
1.2v,150mA
1.8v,300mA
2.8v,400mA
BUCK:
1.1v or 1.2v,2.5A
1.2v,1.6A
1.1v,1.6A
1.8v,1.6A
PS:选择一个电源管理芯片是不是主要看它的电压转换和电流参数就可以?
    小的新手一枚,请大家多多指教,在此先多谢了!

  • 假设你的PAD是单电池供电的话,那么输入电压应该不会超过5V,这么多的输出推荐使用PMU,TPS65910X可以满足以上基本所用的需求,数据手册如下:www.ti.com/.../tps659101.pdf

    如果还需要分离器件,可以在以下链接的quick seach 里写输入输出电压以及负载电流,系统会有相应推荐:www.ti.com/.../power_portal.page

    对于简单的电源管理芯片选择,最基本的就是输入电压,输出电压和负载电流。如果具体下来还有效率、瞬态响应能力,噪声参数,电压精度等等。

  • 首先感谢Liang Sun的热心帮助!

    这个IC的数据手册 我看了,有几点疑问:

    1 关于CPU的BUCK那部分电流小了 要是我要扩流 是不是要加个外部电路 比如放大电路?

    2关于CPU核心供电和LDO供电有什么不一样的地方 ?

    CPU的核心电压要求大电流 稳定性?还有什么要考虑的地方吗?

  • 1. 如果CPU的buck带载能力达不到要求,只能另选一个分离的buck来代替。电源和信号处理有所不同,不能通过加功率buffer来提高带载能力。

    2. CPU供电一般要求电流都比较大,LDO通常用在负载较小的场合。

    3. CPU core供电除了通常的spec之外,对瞬态响应也会比较高,因为当CPU突然做复杂运算时,负载电流变化率会很大。同时,设计时上下电顺序也应当有所考虑。