发布内容 | 回答 |
工作在Buck或Boost模式时,多出一个管子的导通损耗,问下为什么25970效率会为什么还这么高 | 集成MOS管型的converter,开关损耗很小,导通损耗因为电流不大,关系不大 |
输入输出电压相近时,工作模式是怎么样的? | buck-boost模式 |
手机内的电池是电池包吗?它的内阻大约是多少? | 是的,手机里都是电池包,内阻大约是几百个毫欧 |
Buck-Boost Charger适用于10W以内的充电功率范围? | 100W :) |
哪里可以申请样品? | 请参见TI官网 |
有可供测试的DAMO 板吗? | 参见TI官网 |
请问退出ship mode的逻辑是怎样的 | 三种选择,I2C,/QON管脚,适配器插入 |
BQ25790与南芯的SC8812对比有没有优势? | 优势太大了,比SC8812多太多功能 |
TI 对小客户是否支持 ? | 任何客户都支持,不分大小:) |
45W方案的输出效率多大? | 请参见BQ25710数据手册 |
充电速度是个优势,充电安全才是根本,调压式充电器,如何来保证充电安全,有些适配器上电误触发数字逻辑,出现瞬间高压,打坏充电接口,这个可有办法解决? | |
该芯片充电方案的功率密度可以做到多大? | 150mW/mm2 |
芯片过温保护设计有没有集成 | 有的,具体请参见BQ25790数据手册 |
OTG可以输出电流最大能到多少?如果用在手机上能否支持移动硬盘供电? | OTG最大输出3.3A |
TI的PD芯片目前都有哪些 | TPS659XX系列 |
目前实现最大功率可以到多少?市面上125W的快充已经面世 | 125W的快充是直冲方式,都需要和一颗主充电器配合,快充的直冲方式,TI也有解决方案 |
有DEMO可以申请试用吗? | 有的,请参见TI官网 |
有过流过热保护设计吗? | 有的,具体请参见BQ25790数据手册 |
温度阈值是设定好的还是可以软件编辑的? | 软件可编程 |
可编程的JEITA保护是在出厂前实现,还是可让用户自定义? | 用户自定义 |
还有刚刚说到的电池充电路径管理,如果电池与适配器同时在,芯片的取电应该优先取适配器,除非电池电压比适配器电压还高 | 无论电池电压和适配器电压哪一个高,只要电池满充后,适配器还在的话,都是优先从适配器取电, |
输出电流可以做到几安培? | 充电电流最大5A |
提供两个输入源的目的是什么?基于什么原因,需要设计两个输入源? | 目前有很多应用需要支持多输入源,比如有线充,无线充,太阳能充 |
充电芯片的功率密度是多大? | 150mW/mm2 |
芯片的热阻是多大? | 请参见BQ25790数据手册 |
是否支持笔记本电脑充电? | 笔记本功率都在45W以上,建议使用BQ25713升降压控制器加外置MOS管,最大支持到150W |
TI的升降压方案支持USB OTG充电吗? | 是的 |
芯片集成的USB-PD协议是可编程的软件协议,还是固化的某种协议? | 芯片没有PD协议集成,是一颗纯粹的charger |
输出过流保护是打嗝模式吗? | 是的 |
充电芯片待机功耗是多少?有没有休眠模式? | 目前正在介绍 |
有没有大功率的方案? | BQ25713 控制器带外置MOS管,最大支持到150W |
电池满充后,该方案的静态功耗多大? | 目前该页幻灯片在介绍 :) |
TI的升降压方案的开关频率可调吗? | 目前是两个选择,1.5M和750k |
TI的升降压方案是GaN的吗? | 不是,是Si工艺的产品 |
看效率曲线常用的5V输入情况下效率不是特别高,请问5V输入给单节锂电池充电的效率怎么样? | 如果是单节电池,我建议是选用传统的buck型充电器 |
BQ25790目前可以实现的最高效率时多少? | 请参见BQ25790数据手册 |
系统效率96%是指DC/DC 部分还是整机效率? | 整机,包含输入电流检测和充电电流检测上的导通损耗 |
BQ25790是否为车规器件? | 目前不是 |
建议电感取值在什么范围,电感变大变小对电路有什么影响? | 目前这款芯片自带两个开关频率,1.5MHZ,配合1uH电感,另一个是750kHz,配合2.2uH电感 |
升降压芯片自带集成MOS管吗? | 是的,MOS集成 |
BQ25790开关工作频率可以做到多少? | 1.5MHz和750kHz |
TI有没有升降压控制的芯片? | BQ25710/BQ25713 |
BQ25790支持PPS协议中20mV的调压设计吗? | 支持10mV调压设计 |
MOSFET的型号与开关频率? | MOSFET是集成在芯片内部,开关频率是1.5MHz和750kHz,两个选项 |
看贵司电路架构,能否支持双向能量传送? | 是的,能量双向传送,正向充电,反向给电池放电 |
TI的升降压方案支持多少节电池? | 1-4节电池 |
TI的升降压方案的功率密度是多少? | 150mV/mm2 |
MOSFET开关频率与DT分别是多大? | 1.5M和750kHz |
PD快充和高通QC快充、VOOC快充等的区别在哪里?有何优劣? | PD是开放的协议,USB协会向所有人开放,QC和VOOC都是企业私有的协议,所以PD在将来是一个趋势 |
请问是否支持从点烟器输出口输出的电压转换? | 是的,5V/12V输出,充1-4节任意节数电池 |
BQ25790兼容USBPD中的PPS协议吗? | 是的,OTG的输出2.8V-22V,可调步长是10mV |
老师好,麻烦问下升降压电路设计,如果是输入基本稳定,输出可调的,可调范围是否可以达到一电压基准为下限,上限可以达到比较高的值,也就是较宽的电压范围? | 这款产品的输入范围是3.6V-24V,输出范围是1-4串的电池,所以,任意的输入和输出组合的情况下,都能工作,例如5V输入到4串电池,也就是16.8V左右输出 |
请问TI的Type C充电芯片和协议芯片是分开的还是二合一的? | 分开的,因为不同客户需要不同的PD协议,所以可以更具自己应用的不同选择不同的PD控制器,成本的最优化 |
该充电方案的功率与效率怎样? | 最大40W,效率94%左右,具体情况请参照BQ25790数据手册 |
该方案的升压范围多大? | 5V 到 4节电池的充电 |
USB TYPE-C充电相比传统充电方式,优势有哪些? | 对于接口和适配器的统一,节省电子资源,以及开发成本,不需要对每一款产品都配备特制的适配器。 |
USB-PD 目前的功率可以做到多大呢? | 15W-100W |
有充电电流监测的功能? | 是的, ADC,还有一个管脚IBAT监测充电电流 |
USB TYPE-C的市场现况怎么样? | 发展非常迅速,每年兼容C口的产品出货量都在成倍增长 |
TI的升降压方案电压范围是多少? | 输入3.6V-24V,输出1到4串电池,可以任意组合 |
TI的升降压方案的效率能做到多少? | 请参见BQ25790数据手册 |
USB-PD 协议的技术优势? | 优势在于对于接口和适配器的统一,同一款PD适配器可以对不同产品的充电 |