利用ucc27517搭建了一个BOOST电路,通过TINA-TI仿真,
两个PWM信号进行对比一个是square wave方波另一个用piecewise linear产生和前面一样的50%占空比的单片机信号输入。
得到的结果不一样,但是平稳后mos管的占空比都小于50%,且VF1处电压变形。
这个图是方波得到结果
这是方波信号PWM输入,图像依次为从上到下mos管D极电压,ucc27517输出信号,单片机输入信号,刚开始都基本正确
但是稳定后主电路的电压波形和占空比都变了
这是第二种波形输入结果
刚开始主电路的电压波形就有问题,占空比不准确。
这是快要趋向平稳的时候,前面部分占空比基本准确,但是后面就突然变形了
最后稳定下来就变成这样了。
然后做了实物实验结果类似于后一种信号输入。随着输出电压上升,占空比逐渐变窄,而且出现畸形
这是ucc27517输出波形