This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC256301 Vcr波形不正常,无法带载



你好

先说明一下我的工作参数,100V输入,25V/1A输出,使用的是二合一的变压器。

具体参数如下图所示:

其余部分参数均是按照该EXCLE表配置,变压器的匝比是16:8:8:5。

但是在调试的过程中,出现无法带载的情况,空载状态下,测试芯片Vcr反馈引脚的电压波形如下图所示。

根据datasheet写的,Vcr的波形不能超过6V,否则一定会让上管关掉,但是我无论怎么调节Vcr引脚上的两个电容,均无法使其电压降下来。

  • Hi
    我觉得可能是变压器问题,可以按照datasheet中设计案例重新算一下。
    只是你只是设计35W, 而用这个芯片设计起来很麻烦,可以选择简单一些的方案。
  • Hi
    我觉得可能是变压器问题,可以按照datasheet中设计案例重新算一下。
    只是你只是设计35W, 而用这个芯片设计起来很麻烦,可以选择简单一些的方案。
  • 你好,我并不是只用25W,我的目标是设计一个400W的电源(100V/4A),但是为了防止炸机造成的损耗,所以先使用了25V/1A的设计,该设计的变压器参数可以直接应用于400W(除了匝数需要更改)
    变压器的原边是16匝,次级开路为304uH,次级短路是22uH,这是我按照要求进行的设计。
    如果可以,是否可以提供邮箱,我将变压器的规格书发给你,你看一下是否符合要求?
  • Hi
    不建议这样设计,变压器直接要按照400w以上来设计,但是带载可以带小负载防止烧机,同时输入供电设备可以做电流或者功率限制。
    从你描述看,我觉得可能是变压器设计问题,同时也建议重新确认一下Cr得计算。