参照BQ25713EVM电路,做了一款试验板,输入端20V 6A试验电源供电,输出端VSYS空、BAT端接1只电容47uF,BQ25713B全新未写入数据。
当锂电池组的跳线置为1 cell时,VSYS=3.60V、BAT=3.51V,输入端电流0.057A、VIN=20.00V;
当锂电池组的跳线置为3 cell时,VSYS=9.31V、BAT=9.31V,输入端电流0.006A、VIN=20.00V。
没有焊接BQ25713B芯片的pin14、pin15之间的2M电阻。
存在的问题:
由于手边没有EV2400,尝试使用MSP430单片机的模拟I2C与BQ25713B通信,使用BQSTUDIO的离线功能进行参数计算,按BQ25713B datasheet的图17,结果发现MCU给BQ25713B发出START和ADDRESS(D7)之后,无法接收到BQ25713B回复的ACK。下图是START开始的波形:
上方波形图的红色为SDA、黄色为SCL,在单片机发送START及0xD7之后,SDA线无法收到BQ25713B的ACK低电平。
请帮分析原因,谢谢。