各位工程师,你们好;
我在电流(电压)检测方面遇到了一些疑问,请求帮助
目的:
在一同步整流的BUCK电路中检测电感电流方向,当即将出现反向电感电流时关断同步整流管。
目前计划:
通过比较器(目前选的是LMV761,offset voltage 0.2mV)判断采样电阻上的电压大小来判断电流。
需要检测的电流范围0~20A;对应的采样电压范围0~40mV,我希望当电压小于2mV时比较器输出低电平,电压高于2mV时比较器输出高电平。
电路大概就是这样,采样电阻Rs;系统的功率地是V2的S极,打算与模拟地进行单点连接;通过8Ω电阻形成参考值接入比较器负输入,比较器正输入为Rs的负载侧。
疑问在于(能有其中一部分的建议也是好):
- 主功率一般会对这种电压的测量产生多大程度的干扰?干扰会不会强到根本无法识别2mV的差分电压?(主功率参数——400W左右的BUCK,距离“功率管+同步整流管”的敏感回路距离大概1000mil/25mm;我也在尽力的缩小敏感回路)
- layout方面有什么好的建议吗?
- 如果这个方案不行,应该怎样做才能低成本的实现上述功能(反向电流检测),我这边对响应速度、带宽的要求比较低,主要还是担心干扰问题。