为了学习PFC,按照28019A的DEMOL做了一块板,参数基本没变,输入AC220V,VCC用直流电源供13V,上电后8PIN无波形,最后一次测试各PIN电压如下:1--0V,2--0.62V,3--0V,4--3.9V,5--0.3V-0.2V,6--2.7V,7-13V,8--0V.一开始2pin是0.24V,4PIN是4.76V,6PIN是3.75V,后来把4PIN的100K换成82K就变成了前面测的电压。
数据表说2PIN要小于0.6V会关闭,那么我最开始是小于0.6的所以不工作,但是怎么会小于0.6呢?4和6PIN电压都在正常范围,怎么会不工作呢?不存在保护啊,再说2PIN有三个造成小于0.6V的情况,分别是4和6pin电压,还有就是开环保护,但是我那都是正常的,它就是要小于0.6V。
我一共换了3个芯片,都不工作。第3次换芯片的时候,2pin电压就成了0.62V,也就是上面的最后一次测的那一组电压。也不知道是应该改了4pin的电阻的原因吗?但是还是没有工作啊。我已经无语了,没有任何迹象,完全没法搞啊?
一开始我没有负载,以为是没加负载的问题,然后专门淘了个大电阻回来做负载(500欧500W),可是结果一样一样的。已经没有办法了,等待大神解救!!!
原理如图: