Dear TI
咨询下BQ25970的ADC寄存器配置问题,BQ25970的ADC有continue和one shot2种模式;
1.continue mode是否支持0x14寄存器的bit5及bit4寄存器?
2.ADC配置为continue mode,且15bit采样率时,当我首次读取某路ADC值时,是否需要延时26mS?之后读取某一路ADC值时是不是不需要延迟那么久?
3.ADC配置为continue mode,且15bit采样率时,当我使用I2C的连续模式读取某路ADC值时,是否需要延时约150mS?之后使用连续读取ADC值时是不是不需要延迟那么久?
问题较多,不好意思,感谢!
传音基带:李肇光
联系方式:13585508572