This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

升压型DC-DC转换器的耗电问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

工程师朋友,你好:

        我是新手,想问升压型DC-DC芯片的开关电流Isw、输出电流Iout和芯片的耗电,三者之间有什么联系?

  • 工程师朋友,你好

            我这边有个需求,但是不知道选择Ti的哪款电源管理芯片合适。我手上有个现成的太阳能供电系统,输出是7.2V。而我的负载是24V供电,电流也就80mA吧。我想在太阳能供电系统的输出和我的负载之间加个升压电路。

           但是我不清楚升压芯片的耗电与输出电流Iout和开关电流Isw之间的关系

           请给个建议,谢谢!

  • Hi

       对于升压而言,芯片在输入电压最小时的最大输入电流加上电感的纹波电流(一般为输入电流的20%~40%) 需要小于芯片规格的最小开关电流。

       最大输出电流由在上述决定的最大输入功率乘以效率除以输入电压得到。

       芯片的功耗对于内置MOS而言,主要集中在Vcc*Icc.

  • Hi, Johnsin Tao:

             能否用具体的芯片举例说明一下?

             输入电压最小时的最大输入电流是datasheet中提供的吗?   电感的纹波电流是由电感本身决定的吗?

             最大输出电流由在上述决定的最大输入功率乘以效率除以输入电压得到。   此处是否应该除以输出电压?

     

  • Hi

       首先纠正一下:芯片在输入电压最小时的最大输入电流加上电感的纹波电流(一般为输入电流的20%~40%)/2 需要小于芯片规格的最小开关电流。

       关于升压的原理与设计,您可以参考TI提供的升压原理介绍,其中带有计算方法,见附件

       最大电流由负载决定,而事实上受到开关电流Isw的限制,如上可以简单的说Isw > Iin+0.4Iin/2=1.2Iin, 纹波电流按40%的输入电流算。

       电感的纹波电流由输入输出电压,电感感量,以及频率决定,为输入电流的20%~40%,性能最佳。

       最大输出电流由在上述决定的最大输入功率乘以效率除以输入电压得到。   这是功率换算,不需要除以输出电压。

    升压原理.pdf
  • Hi

       通常的芯片datasheet中都会有关于升压的计算,以及一些原理的说明。

       如果你的7.2V来自太阳能电板,并且有通常电池充电的系统得到稳定的7.2V, 你可以采用TI的LMR64040或者TPS61170 将电压从7.2V升压到24V.

       例如: http://www.ti.com.cn/product/cn/lmr64010

  • 补充一点,TI的芯片对于最大限流值,有一些标注的是电感电流峰值,有些是谷值,需要注意。

  • 非常感谢,Johnsin Tao