新手用UCC28740设计了一个输入300-500V,输出24V,3A的反激电源,
Vbus=200V未启机是捕捉的三个脉冲如下:Vos为变压器副边电压(10-12),Vs为IC的Vs引脚电压,
Vgs为门极驱动波形,VF为IC反馈引脚。感觉未启机时变压器相位极性正常,波形也正确
Vbus=300V,VDD直接通过电源给24V,控制芯片启机,发现输出正压时一直为0,然后辅助绕对应Vs组检测到一个很高的正压,然后芯片就坏了
拆下芯片发现CS引脚对地电阻只有11欧姆,感觉明显内部已击穿。拆下变压器在副边绕组10-12间给正压,是可以正常工作的,输出也没有
出现短路,变压器极性测试了好几遍也没有反。哪位高手或者TI的AE,FAE可以帮忙看看哪里出了问题?