This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DCDC的输出电容容量的疑惑

通常在计算或者仿真DCDC电路时,模型里面都只有电感后面的滤波电容。在真实的PCB上,板级滤波电容通常也是很大容量的,比如在一个CPU的板上面,BULK电容的容量通常会达到几十uf,甚至上百。这些电容实际上距离DCDC的输出输出电容距离不远,在有些小型电路板上,可能都不到10mm,我的疑惑是这些电容到底要不要折算到输出电容里面一起计算,因为如此大的输出电容,会使DCDC幅频响应与仿真结果相差很远。

  • Hi
    只需要按照计算buck电路的输出电容即可,电容layout靠近电感。至于受电芯片或者其他,都是需要要有稳压电容稳压的,之间或许有距离,10mm左右,但是不比将这个稳压电容计算在buck电路内,假设没有这个稳压电容,受电芯片输入甚至会瞬态拉低,两方各有各的左右。前者容值可能比较大,后者相对较小,计算算在一起,对于环路影响不会很大。
  • 很多时候我们仿真出来的滤波电容只需要20-30uf,如果手工改为100uf以上,再去仿真,明显可以看到幅频曲线劣化。但是实际板上的bulk电容就高达100uf,有些高耗电的CPU需要的bulk电容还更大,我想问的是,这么大的电容,不需要折算到DCDC输出电容去计算吗?我下载了好几个DCDC器件的IBIS模型,试图在Pspice中仿真这种情况,但是发现无法做幅频曲线仿真。

  • HI
    20~30uF的输出电容甚至更小,相差10mm,即便后面再有稳压电容10uF一般也不会有问题的。你可以将10uF的影响这算到输出电容中,我认为还是很小的,而buck电路得环路,稳定性是由一定范围得裕度的。
  • 你好,您说的后面的电容10uf,这个那么小,肯定对环路没有影响,但是我上面问题中说的是100uf以上,其实很多高耗电的CPU,bulk电容还不止100uf,而且这些电容距离DCDC不远,特别是核心板,一般都挨的很近

  • Hi
    如果过高适当这算一些过去,可以依据调试结果,因为这个已经牵涉到2个电路之间的影响。
  • 请问下,这种情况如何仿真呢?在线的仿真没有这个功能,它只有有个滤波电容,下载回来的ibis模型,也无法用于ac小信号仿真,我测试过,仿真出来的波特图是错误的

  • Hi
    我觉得这种很难评估影响的。
  • 那我换一个问法:我下载了这些电源ic的ibis模型,如何才能进行ac小信号仿真,我在pspic按常规设置仿真出来结果是错误的,web bench上虽然能仿真,但是只能带一个电容

  • Hi
    TI电源没有IBIS模型的。我觉得这个要调试为准,因为牵涉到2个电路之间的影响。
    过去我们一般都是单独看电源芯片这边,不考虑受电方面电容的影响。如你所说,相隔距离如果非常近,肯定是可以将原有电容用小一点,但是近归近,这个影响怎么量化呢?还是说直接就算做电源的输出
    电容,如果可以这样,还是需要调试确认。