This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

通过改变FB电压动态调节DCDC输出



Hi,

我们在参考别人的电源方案做设计,但发现他们的设计里面用了好多通过改变FB电压动态调节DCDC电源输出电压的设计。

请问各位专家,如果我们也想做电源输出动态调节,是选用带有PMBUS/I2C接口的dcdc好,还是说要选通过改变FB电压的这种方式? 

我想带有PMBUS/I2C接口的dcdc调节应该比较简单, 但部明白别人为什么会通过改变FB电压这种方式去调节, 改变FB电压这种方式去调节的优点是什么? 

烦请各位专家支持,谢谢

  • Hi
    都可以。带有PMBUS/I2C接口的dcdc芯片非常少,所以很多时候都是用DC/DC来调FB脚。注意选择的芯片不要带有外部补偿电路,而选择不需要补偿电路的DC/DC.
    也可以直接用数字芯片来做,可以做动态补偿。
  • Johnsin,

    也可以直接用数字芯片来做,可以做动态补偿。---- 是说通过数字芯片通过调节FB PIN的电压动态调整DCDC的输出吗?

    那我们在选择DCDC芯片的时候这两种方式优先选择那种呢? 或者说各自有没有其他的优点? 还是说俩种方法都可以,在对电压动态调节上效果差不多?

    谢谢
  • Hi

        数字芯片是程序控制的,通过程序调节输出。

        模拟芯片采用来调节反馈。

        前者做起来相对复杂点,要对编程比较熟悉。后者模拟芯片相对简单,但是要调节信号,这个信号要是来自数字芯片就不如做成数字电源。如果来自其他简单的调节源,用模拟芯片做就比较简单。