HI TI team
请帮忙确认下充电IC BQ24093 和光传感器OPT3002相关部分的原理图 。 有如下疑问请帮忙同步回复下
1、 第5pin上拉电源是否可以更改为VDDIO 1.8V? 参考设计默认连到的是电池电压,但是GPIO是1.8V电压域
2、BQ24093 输入输出端spec参考图中是1uF,是否确认使用1uF?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,PG电路接的是输出,没有找到1.8V的说明, 建议您试一下。
BQ24093 的参考设计电路上,输入端接的1uF,输出接的2.2uF
具体如何选择请参考数据手册10.2.2.2 Selecting IN and OUT Pin Capacitors
Star Xu 说:您好,PG我看电路接的是输出,没有找到1.8V的说明, 建议您试一下。你好 请问下PG这个pin我怎么接,目前没有LED灯的 ,是否可以直接用电阻拉到电源上? 目前上拉电源兼容了1.8V 和VBA_CON PG连到了MCU的GPIO口上了
BQ24093 的参考设计电路上,输入端接的1uF,输出接的2.2uF
具体如何选择请参考数据手册10.2.2.2 Selecting IN and OUT Pin Capacitors好的 这个的话我再确认下
好的 我现在是把上拉电源接到VDDIO 1.8V这个了 你好 ‘10.2.2.2 Selecting IN and OUT Pin Capacitors’ 这个文档我该怎么查找呢 目前没找到