Hi,
我们复制了官方的 PMP8016 Demo设计,现在出现一个不是很清楚原因的问题:UDIM 控制输出,发现输出电压波形与UDIM上的波形有延迟。
我们做了两批次的PCB回来,第一个批次我们焊接测试一切正常,第二个批次的板子回来使用UDIM控制有延迟现象,可以通过COMP来调节这个延迟的大小,但是再小也无法消除这个延迟,希望能找到根源问题。
1、 原理图
2、 问题
说明:
1. 以上输出为1.5A左右时的电压波形。UDIM脉宽5ms,脉冲间隔 1s。
2. 这个延迟C14 COMP电容为:330pF 使用2.2nF延迟比这个大很多。
3. 输出电容我拆掉试过,没有改善,电压波形噪声更大。
另外:考虑到电压波形不一定代表电流的波形,我测试了上次打样回来的板波形是正常的,基本控制信号与输出电压波形同步上去。
大佬们指点下问题排查方向,不胜感谢!