This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28070的驱动与MOS-D级波形的问题,请工程师们看下 是否正常?



CH1:MOS-D电压  CH2:MOS驱动电压   原理图就是TI给的5000W实验原理图。  图4为:互感器波形。

第一个问题:这个MOS-D电压正常吗?有振铃正常吗?我之前因IR1155S做都PFC就不会有振铃。

第二个问题:图二中 这种情况时,驱动波形会出现很大浮动的米勒平台,感觉是但是有个很多大的脉冲电流干扰似的。别的状态时不是很严重。

第三个问题 :图四中互感器启动尖峰,是否太大了,这个尖峰和驱动的震荡是同时的。怎么样减缓。

自我感觉 思路 开始认为是快恢复二极管不够快。现在用的35nS的,应该是可以的,况且之前做的别的IC的PFC也是用的这个超快速二极管,所以这块派出了,

后 又又觉得是不是布局有些问题 尝试多次未果。最后感觉会不会是MOS导通时间出了问题,在电感的电势还未完全释放前MOS就导通了。

我想请工程师们帮我看看是因为什么 本人很困惑····