This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65994ACYBGR 是否可以实现如下功能



Dears,

TPS65994ACYBGR是否实现如下功能需求,或者说,针对如下需求,有没有相应PD IC推荐,谢谢~~

目前我们的应用场景和想实现的功能如下:

1. PD是在主板端,作为Host,DFP。

2. 功能设计是两个Type C接口,全功的Thunder bolt Port。

3. Power的应用是如下情形:

                      A. 主板插DC IN的时候,对外看Device的需求,外供Power 5V 3A,或者12V 5A,或者20V 3A,或者关闭电源供应。

                      B. 主板没有插DC IN的时候,这个时候通过一个Type C接口供电,需求是20V 4.5A,然后另外一个Type C Port工作在正常的Thunder bolt模式,对外供电看Device需求,外供Power 5V 3A,或者12V 5A,或者20V 3A,或者关闭电源供应。

       以上特别是第三点,这个需求包含了20V 3A的外供和20 4.5A的需求两种模式,也就是要工作在Dual Role Power模式,这种应用在PD IC的设计中是否存在?

 thanks~