This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于LM2596SX-ADJ/NOPB的输入电压稳定性要求

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请教一下关于LM2596SX-ADJ/NOPB的使用情况。

我的产品是使用12V电源适配器供电,通过LM2596SX-ADJ/NOPB转换成4.55V输出电压,现在我遇到的问题是购买的一批12V电源适配器中有一些输出纹波比较大,导致LM2596的输出电压也会跟着波动,请问有什么办法可以解决吗?

LM2596对于输入电压稳定性有什么要求?纹波范围是多少?

  • Hi
    输入前面的滤波不对,需要在电感后面增加一个470uF电容,或者不要滤波器也行。
    从你测试上看,这个不是纹波,如果排除滤波器,应该是测试问题。
    其次LM2596输入需要较大电容稳压,例如470uF~680uF.
    其实如果适配器只是纹波比较大,并没有很大关系。加滤波器是可以减小纹波。
  • 下午好!

    上面提问是我表达失误,输入电源的波形显示的不是电源纹波,是电源输入不稳定。请问在输入电源不稳定的情况下LM2596是否能够有一个稳定的输出?
    关于输入电容稳压的问题,我的板子上有一个220uF的电解电容(C1),我测试时在LM2596的PIN1脚增加了一个470uF的电解电容,从示波器图形来看,对于LM2596输出来说,改良效果不大,请问还需要增加电容继续测试吗?

    谢谢!
  • Hi
    要看怎么个不稳定法,断断续续肯定不行,如果只是变化的电压,可以通过LC滤一下。
    电路按我之前提的那样稍微改改看。