Other Parts Discussed in Thread: TL431
今天在TI的LED论坛上想和大家聊下LED电源次级恒流方案的一些理解和总结,大家知道目前LED越来越火爆,那么作为LED的核心,--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。
一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。
这种说法给LED电源蒙上了一层神秘的面纱,但作为做电源的专业人士,我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。
下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。
可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命;作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。
我们先来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。
1、 单个TL431恒流电路
如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图
原理:此电路非常简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。
优点:
电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高
缺点:
由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源
此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源
大家可以先看看,怎样改进缺陷,稍后我继续贴出改进型电路