使用5V的LDO其中一路接到升压芯片MAX1606产生22V的输出,发现升压产生的纹波影响到了5V的LDO输出从而在放大电路放大一百倍时产生大概1.7V 1K 左右的纹波输出叠加在调理电路输出端如图。(有可能是电磁辐射到输入端么?还是影响到了5V的LDO输出?)有什么好的解决方法?按billy从前给我讲的,是否将升压的输入直接接到电池(8.6V)效果会好些?TI有带开关的升压芯片么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
升压芯片作为开关电源接到LDO后面,会因为其开关切换造成输入的纹波。 在你的测试中LDO的输出只有不到20mV,对于一般的应用而言没有问题。但是你的LOD输出作为放大器的输入源,20mV放大100倍就是2V,非常的大。
LDO是线性稳压器,没有开关切换,输出的电压纹波非常之小,所以Scott Sun建议你将升压直接接到电池。 关于LDO建议你选择低噪声、高 PSRR 的LDO.
Hi
请问LDO输入电压范围,输出电压5V, 最大电流又是多少?
Hi
即便是几k的电阻也不行。
重新发其他格式的电路图,打不开。
Hi
你手头有没有6V的电源,拿掉电池,用6V的直流电源供电,然后将D1的输出连接到D3的输出,将D3断开, 然后测试效果。
( PDF可以打开。)
Hi
后续可以用TI的TPS61170替代MAX1606,原因是TPS61170的输入范围比较宽,可以直接取电电池,MAX1606最大输入电压只有5.5V, 前面必须加LDO, 效率大打折扣。 而TPS61170 20mA输出的效率可以达到85%左右,比较MAX1606 75%左右也要高一些。
这个LDO还是要加的因为要给芯片供电,只是方案有问题,选用更宽范围的Boost方案,电池作为两个电路的共同输入验证一下,如果两个电路没有互相干扰,就可以。
另外,原理图建议楼主在运放供电加解耦电容,保证电源的干净。
Hi 后续可以用TI的TPS61170替代MAX1606,原因是TPS61170的输入范围比较宽,可以直接取电电池,MAX1606最大输入电压只有5.5V, 前面必须加LDO, 效率大打折扣。 而TPS61170 20mA输出的效率可以达到85%左右,比较MAX1606 75%左右也要高一些。
Hi
电感用得过大通常只是动态反应差,负载较大时输出不稳定,你的负载如果只是20mA, 不会因此导致电流变大。但是仍建议采用10uH的电感。
按照你的输出电流在20mA, 输入只有4.5V, 输出电压20V, 很容易造成过电流限制,影响到最大输出电压,建议你将MAX1606的ILIM脚悬空,或者接VCC, 提升开关的限流限制,然后测试看看。
Hi
另外20V偏低,之前并没有这个问题? 是否是修改后产生的? 做了什么修改?
Hi
你的指标大约是要做到多少? 另外你的MAX1606升压偏低是否有确定问题所在?
Hi
请问你OPA2340输出是给到ADC作什么信号?
Hi
除了LDO输出低noise的电压外,其实你应该还要考虑你的运放设计.
Hi
如果是做参考源,LDO是不被建议的,因为ADC的参考需要是高精度低noise的输入。
TI有专门针对ADC的参考电压输入芯片: http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/series-voltage-reference-products.page
关于运放,我指的就是您提到的OPA2340.
Hi
TI 一些用运放作为buffer的参考电路见: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads1256.pdf 第二十九页运放用的是OPA350, http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads1298.pdf 第二十九页运放用的是OPA211 这两款芯片的压摆率都比较高,可能是要反应快达到信号稳定,另外增益应该是1,包括你用的OPA2340.
因为你的参考电压在TI的参考电压芯片中并没有直接输出这个电压的,你可以采用并联电压基准LM4041-N ,采用0.1%精度可调,外加0.1%电阻也可以做的非常高精度。