发射器抗扰度实验中,在430-460MHz,690M-730MHz,870M-900MHz,这三个频段,出现了功能失效。用对讲机模拟干扰,对讲机频段450MHZ,用示波器抓5V输出脚,在干扰来时,输出噪声很大,峰峰值8V,低值800mV。
LMR14030工作频段为500K。12V转5V,额定电流110mA±10mA。
请问,对于PTI实验的高频噪声,该如何抑制消除?(我在输出前端后端加电容影响不大)
电源部分我参考芯片手册布局,layout是否有其他问题,电源输入滤波部分摆放是否有问题?