This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

lm5160输出带负载降低



你好,我想问一下,根据官方提供的5V稳压电路,制作出来后,当电流达到600mA后,电压会被拉低至3.5V左右,SS引脚也会被拉低至1.5V左右。这是什么问题呢?  谢谢

  • 所用电路图为上图

  • Hi
    带载能力降低一般需要确认如下:
    1. 功率电感饱和电流是否足够?
    2. 功率回路是否尽量小?
  • 输入电压在10V以上时,会出现以上情况,同时电感方波也会变形,出现尖峰脉冲,SS在被拉低后FB引脚仍会跟随,但在输入电压降低至10V以下后却可以正常工作。这是什么原因导致的呢。 谢谢
  • 负载7.5Ω,现象是:
    1、10V以下带载工作正常,电感波形正常;
    2、10V以上输出逐渐降低且波动较大,FB和SS管脚均降低至2V以下,且波动较大,感觉FB仍能较好跟随SS,但为什么SS会降低?
    您的回复的测试:
    1、电感饱和电流在1A以上,不正常工作时输出电流不到500mA;
    2、功率回路指的是什么?是输出负载的回路吗?

    不明白为什么SS管脚会降低,按照手册,SS应该稳定在2V,应该不会受到控制回路的影响吧?
  • HI
    降压topy中输入电压越大,峰值电感电流越大,layout寄生参数影响越大,如果电感饱和电流足够,建议你重点确认layout,可参照datasheet。
  • 你好,我想问一下,

    接入负载后,电感一侧波形会产生尖峰,这是什么原因导致的呢?

    波形的频率也会大幅度提高,按照手册所说,波形的频率应该由RON电阻来决定,经过测量评估板后发现频率只会在固定频率附近浮动,相差不会超过30KHz。这是为什么呢?

    输出电压与频率之间的关系是:波形频率的大幅度改变引起了电压的降低,还是电压的降低引起了波形频率的大幅度改变。

  • Hi
    用电子负载测试准确一些。
    之前说过,输入电压越大,对于buck topy而言,电感峰值电流越大,电路板寄生参数产生的干扰也就越大。
    建议对比一下datasheet上的layout。