This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54302DDCR做3.3V输出时,有时启动不了,会拉低3.3V电压到1点几伏



电压输入24V,EN脚电压3.6V左右,输出电压3.3V,有时候会启动不了,会拉低输出电压至1点几伏,不断重启,但是把EN脚电压改高至6点几伏或者不接外部电阻时,就能正常启动;同样的电路设计,把输出电压改成4.5V,能够正常使用,请问这是什么情况?请大家多多帮助!

  • HI
    首先你要确认你的功率电感饱和电流至少是输出峰值电流的1.3倍以上。
    其次layout上功率路径回路尽量小。
    这些都与带载能力有关。
    对于是能控制,建议你用示波器确认一下EN电压波形,要保证最低电压在EN启动最高门槛电压之上。如果是输入存在不稳定导致EN不稳定,或者GND noise导致的EN不稳定,建议可以考虑在EN脚增加一个小电容稳压。
  • HI
    首先你要确认你的功率电感饱和电流至少是输出峰值电流的1.3倍以上。
    其次layout上功率路径回路尽量小。
    这些都与带载能力有关。
    对于是能控制,建议你用示波器确认一下EN电压波形,要保证最低电压在EN启动最高门槛电压之上。如果是输入存在不稳定导致EN不稳定,或者GND noise导致的EN不稳定,建议可以考虑在EN脚增加一个小电容稳压。
  • 输出电流通过电子负载测试,能保证2A电流输出,后级只给一个单片机和WIFI模块供电,电流要求在1A左右就足够了,输入电压纹波比较稳定,同一输入电压上另接有5个同样电路,输出4.5V的电源,就输出3.3V电压的这个电路会出现不断重启的现象,把EN脚电压由3.6V改为6点几伏就能正常启动,EN脚的高电平不是高于1.28V就行了吗,有没有可能与(Undervoltage Lockout Set Point)欠压锁定电压有关,请帮助一下。
  • Hi
    要通过电压来测试的,按照我上面提到的逐个确认。
    包括你怀疑的,都是要用示波器来测试确认。
  • 测试后确认,输入电压稳定在24.6V,EN脚电压在3.6V左右,没有出现浮动的情况,但是输出电压会出现被拉低的情况,增加EN脚电压至5.7V时,就不会再出现被拉低的情况,芯片周围电流环路正常范围,这是什么情况啊?
  • Hi
    EN电压远高于EN门槛就正常了?这是很奇怪的,有没有更换芯片看看?
    电子负载下测试2A是可以稳定工作的,这个时候EN低了也会出现输出被拉低吗? 如果是EN脚功能上可能是有问题的。