大家好,我们最近在调试1块新设计的板卡,用到了TMS320C6674这一型号的四核DSP芯片,硬件电路设计主要参照TMS320C6678开发板和官方芯片手册,开发板中输入到UCD7242的电压为12V,我们设计的板卡输入电压为5V,其他基本没有区别。选用开发板提供的.xml工程文件,在此基础上进行参数调整,但是CVDD电压和1.0V电压都没有正常输出,实测值都为0V,GUI软件一直会显示OUTPUT OFF和POWERGOOD报错(黄色标识),以下将我们的设计电路图以及GUI软件配置情况截图如下,请各位帮忙找一下问题原因,非常感谢!