Other Parts Discussed in Thread: TPS62866EVM-051
你好,我们购买了TPS62866EVM-051开发板,并进行了测试。在测试通过i2c调节voltage ramp speed的时候出现了问题。测试步骤如下:
- 板子上电,正常工作,输出为0.9V
- 通过i2c接口编程输出电压,输出调节为0.4 V,0.6 V,1.0 V,测试通过
- 测试control register中ramp speed部分,向其地址发送0X6C,然后测试输出电压变化速度,仍为1mV/uS,与手册不符20mV/uS,测试失败。
- 测试向control register中写内容是否成功:
- 首先改变输出电压为0.4V
- 向control register发送0XEF,从而reset板子的寄存器,改变输出为默认的0.9V
- 输出为0.9V,证明成功的对control register进行了写操作
- 查看芯片对应英文手册:在Table 8-6中写明control register的含义,在Figure 9-17.测试了ramp speed。
请问:这个ramp speed如何调节,需要什么特殊的pin设置,或者是control register的控制码需要特别的设置吗,麻烦告诉调节ramp speed的详细步骤,谢谢。