This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS62866 电压调节速度问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS62866EVM-051

你好,我们购买了TPS62866EVM-051开发板,并进行了测试。在测试通过i2c调节voltage ramp speed的时候出现了问题。测试步骤如下:

  1. 板子上电,正常工作,输出为0.9V
  2. 通过i2c接口编程输出电压,输出调节为0.4 V,0.6 V,1.0 V,测试通过
  3. 测试control register中ramp speed部分,向其地址发送0X6C,然后测试输出电压变化速度,仍为1mV/uS,与手册不符20mV/uS,测试失败。
  4. 测试向control register中写内容是否成功:
    1. 首先改变输出电压为0.4V
    2. 向control register发送0XEF,从而reset板子的寄存器,改变输出为默认的0.9V
    3. 输出为0.9V,证明成功的对control register进行了写操作
  5. 查看芯片对应英文手册:在Table 8-6中写明control register的含义,在Figure 9-17.测试了ramp speed。

请问:这个ramp speed如何调节,需要什么特殊的pin设置,或者是control register的控制码需要特别的设置吗,麻烦告诉调节ramp speed的详细步骤,谢谢。

  • Hi

    第二步,写完控制寄存器,后不能reset, 因为reset后就会恢复默认设置为1mV/uS
  • 你好,我们进行reset操作只是为了验证是否成功向控制寄存器进行了写操作。在第三步测试的时候,在发送了电压调节速度后并没有再进行reset操作,而是通过改变输出电压来测试ramp speed,但是仍未成功。
    ramp speed 测试过程:
    1.control register,向其地址发送0X6C(只调节ramp speed未reset),改变ramp speed速度为20mV/uS
    2.通过i2c接口编程输出电压,输出调节由0.4 V到1.0 V,测试ramp speed
    3.ramp speed 速度仍为1mV/uS,与手册结果不同,测试失败。
  • 你好,我们进行reset操作只是为了验证是否成功向控制寄存器进行了写操作。在第三步测试的时候,在发送了电压调节速度后并没有再进行reset操作,而是通过改变输出电压来测试ramp speed,但是仍未成功。请问如何进行电压调节速度的控制呢?
    ramp speed 测试过程:
    1.control register,向其地址发送0X6C(只调节ramp speed未reset),改变ramp speed速度为20mV/uS
    2.通过i2c接口编程输出电压,输出调节由0.4 V到1.0 V,测试ramp speed
    3.ramp speed 速度仍为1mV/uS,与手册结果不同,测试失败。

  • Hi
    但是reset的效果就是回复初始值,可以先reset, 再赋值。
  • 你好,我们开发板上电后直接对控制寄存器进行ramp speed改写,改为20mv/us,但是没有成功,在这个过程中没有任何reset操作。现在我们将问题精炼为:在TPS62866EVM-051型号的开发板上,如何控制输出电压的调节速度(由默认的1mv/us改到20mv/us),麻烦告知对应的详细步骤,谢谢了。