This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2776最小负载?

Other Parts Discussed in Thread: LM2776

Hi,

1.请问LM2776能稳定输出的最小负载电流是多少呀?

2.LM2776在轻载时输出电压会有波动,如下图,请问这种波动是PFM Operation造成的吗?

3.请问下图所示PFM操作的原理是否是:通过VIN和VOUT分压电阻检测输出电压,当输出电压过低时,关闭OSC;当输出电压由于静态电荷释放抬升到一定程度时再启动OSC,以保证轻载时输出电压不会过高的同时最小化输入静态电流?

4.请问是否有办法禁用PFM操作?或者,对于负载变化范围较宽的应用如何来平衡静态电流限制和最大负载电流之间的矛盾?

  • Hi
    按照datasheet上提供的电流与效率之类的图来看,建议最小负载10uA, 但是实际空载是可以的。
    非常小负载下,纹波是应该比重载时大,这个可能应该是PFM模式的原因。
    是的, PFM模式就是为了提高转换效率。没有办法禁止这个功能,因为芯片没有这个功能脚。
    如果你期望空载甚至轻载时纹波尽量小,建议你在输出增加一个磁珠做个LC滤波。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。