hi:
您好!
我们在应用bq76930+bq78350-R1+bq7620的方案,方案介绍如下:一个7串的电池组,3对AO的AON6244 mos管,分别是3个MOS并联作为充电控制,3个mos并联做为放电控制。AON6244的规格书见附件。
实测bq76200打出的MOS驱动电压:DSG对pack+的电压,不稳定在抖动,浮动在10——10.7v,这个电压虽然可以驱动mos,但是总归是一个不稳定的状态,于是做了如下的尝试:请参看简化原理图
1,尝试增加泵送电容的数值(与VDDCP相连的电容),从0.47uf→0.87uf→10uf,结果都是一样的,浮动在10——10.7V.没有等到改善。
2,原理图中:增加与pack的0.01UF电容的容值,结果没有改善。
两个措施做了后都没有改进,请帮忙指导如何解决。
附件说明:简化原理图,“DSG对pack+的电压”,AON6240的规格书