你好,我用TPS92641设计一个电路,输入24V 输出9.6V, 0.3A..上电运行没问题。但我把输入电压调到58V后,通电,灯珠亮一会后。芯片 \ MOS 灯珠全烧了。我想问芯片没有作任何保护的么?为啥会出现全部烧的情况?这个现象太危险了,我想搞清楚根本原因,希望得到帮助。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我用TPS92641设计一个电路,输入24V 输出9.6V, 0.3A..上电运行没问题。但我把输入电压调到58V后,通电,灯珠亮一会后。芯片 \ MOS 灯珠全烧了。我想问芯片没有作任何保护的么?为啥会出现全部烧的情况?这个现象太危险了,我想搞清楚根本原因,希望得到帮助。谢谢。
你好,MOS耐压是100V的。额定电流是十多安,因为我恒流测试才几百MA(是想先小电流恒流OK,再跑大电流),再峰值电流都不会超到哪里吧?我是想寻找下这种从芯片、灯珠、上下管MOS都烧(电感没烧)是什么情况引起,如果这个在现场发生就麻烦了。
我意思是现场使用的话,如果客户使用时插错电源,但这个电源也是芯片承受范围内,如果这样会导致灯珠烧,就不应该了。所以得到一个回复,怎样起码保证不会烧灯珠?
芯片哪里烧忘记了,但我确定当时TI芯片4脚和13脚的输出电压已经不正常,后来换个芯片就好了。要复原这个异常比较危险吧,分分钟把我的灯珠干掉。能不能从一些原理上去分析。针对TI芯片来讲,什么原因会导致脚和13脚的输出不正常?我是怀疑因为输出不正常导致HG,LG上下直接同时导通,然后导致MOS都干掉。