| LED设计中,电流纹波的可接受程度是多少? |
|
4 对输出纹波的认知 纹波电流 纹波电流或电压是指的电流中的高次谐波成分,会带来电流或电压幅值的变化,可能导致击穿,由于是交流成分,会在电容上发生耗散,如果电流的纹波成分过大,超过了电容的最大容许纹波电流,会导致电容烧毁; 纹波电流和纹波电压 在一些资料中将此二者称做“涟波电流”和“涟波电压”,含义即为电容器所能耐受纹波电流/电压值。 它们和ESR 之间的关系密切,可以用下面的式子表示: Urms = Irms × R 式中,Urms 表示纹波电压 Irms 表示纹波电流 R 表示电容的 ESR 当纹波电压增大时,纹波电流也随之增大,这也是要求电容具备更低 ESR 值的原因。叠加入纹波电流后,由于电容内部的等效串连电阻(ESR)引起发热,从而影响到电容器的使用寿命。一般的,纹波电流与频率成正比,因此低频时纹波电流也比较低。 纹波定义及其与寿命关系: 纹波电流在这里指的是流经电容器的交流电流的 RMS 值,其在电容电压上的表现为脉动或纹波电压。电容器最大允许纹波电流受环境温度、电容器表面温度(及散热面积)、损耗角度(或 ESR )以及交流频率参数的限制。温度是电解电容器件寿命的决定性因素,因此由纹波产生的热损耗将成为电容寿命的一个关键参考因数。 4 输出纹波对LED的影响 LED照明具有节能、安全、环保的特性,作为一个新兴的技术领域,在最近几年得到很大发展。LED是典型的电流驱动器件,精确控制驱动电流,可决定光效、电源效率、散热等许多参数。为了降低电流纹波系数,在高频反激式开关电源中,采用梯形积分PI控制方法。通过搭建基于MATLAB/Simulink 的反激式开关电源模型,对梯形积分PI控制方法进行了仿真。仿真结果表明, 梯形积分PI控制方法能有效的减小电源的纹波电流,电流纹波系数降低到1.5%,达到了控制目的。显然输出纹波对于LED照明应用是可以轻松控制的。 通过下面二图可以明显看出电流纹波对于以下因素几乎毫无影响:LED温度、输出光的色温、效率。
以上内容让我们进行以下讨论吧:
1.电流纹波对于LED照明应用的可接受程度是多少?
2.电流纹波对LED照明应用的危害?
3.输出纹波电流怎么算,是不是选电容的时候纹波电流越大越好?
4.对于减小输出纹波,你有哪些高招?大家可以说说平时的设计心得
|