帮忙分析下原因,以下情况的原因,描述如下,
电芯是LiFePO4,16串,2并,单块10Ah
1.在实际中,运行过程中,运行久了之后电量误差慢慢变大
2.充电过程中,提前到达了100%,但实际还差的很远,就这样保持充电,但在充满以后放电,需要放很久,才会降低到99%,是不是会将到达100%以后的电量放完之后才会继续降低电量呢?
3.上一条描述的问题就可能引发放电过程中,电量实际快没有了,但是读取还有很多电量。
4.上面产生的原因是什么呢?
个人分析:
1.在校准时,电流表读取的值和校准后的值有几十mA的偏差,然后就修改了输入的校准电流,这样是两个读取的值相等,会不会是这样将实际的充电的电流变大了,放电的电流减小了,导致误差越来越大;
2.在运行时间一久,在充电的过程中,由于提前到达了100%,以至于判断full的条件都无效了,这样达不到一个校准的过程。
3.由于电量计放置的位置离电池较远,有很大的电流误差,所以想在充电过程中电量在90%多,但不是100%,然后满足FULL的条件,再将剩余电量强制校准为满电量。
4.由于引用环境特殊,精度有限,确实有点纠结。有没有能避免上面描述的问题呢?
谢谢!