UCC256303这个电源调试好久了,问题多多。现在发现RVCC脚电压有问题,正常是12V的,现在只有1V,把C8电容加大后变成7V左右,而且是0-7V跳动.电源VCC15V是不变的。RVCC是栅极驱动电源,我把栅极HO,LO断开则RVCC就是12V了,断开后可以看到LO端有大约7.5KHZ的驱动波形,HO端则是8.9V的持续高电平;未断开时,LO端看起来是低电平,HO端则是每隔1S左右的一个很窄的高脉冲,刚上电时幅度应该有12V的样子,然后就只有6-7V了,应该是RVCC电压下来了,这个时候变压器次级是有输出的,设计是+-80V,这时的输出是缓慢上升的,而且是对称的,我一般上升的+-20V就赶快断电了,大约要5-6秒左右,因为之前烧过一次总电源,原因不是很清楚,为了安全早点断电。
1.芯片是新换的,无问题。
RVCC的电压没有理由被拉得那么低啊。