This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

目前TI的电压基准芯片中,没有固定1.65V的输出的。比如REF3025及其整个系列中,都没有固定1.65v电压版本的。后续是否有开发计划?



目前TI的电压基准芯片中,没有固定1.65V的输出的。比如REF3025及其整个系列中,都没有固定1.65v电压版本的。后续是否有开发计划?

应用场景:当前的DSP或者ADC在3.3V供电时,其量程为0~3.3V。在采样交流信号时(有正有负),由于单电源供电的问题,只能增加一个直流偏置电压,把负信号变为正的,这个偏置电压最合适的就是1.65V,这样正负半周,采样量程利用率最高。但是目前TI没有1.65V高精度的电压基准芯片。后续是否有开发计划?

  • Hi
    应该是没有的,REF系列基本都定型了,会是这些常见电压,2.5V,3.3V,4.096V ,5V之类
    我没有太明白你的意思,但我觉得增加,运放应该是可以解决你的问题,甚至格外增加高精度分压电阻也应该可以,可即便如此还是没法和REF基准来比,可以考虑增加矫正功能。
  • 比如采样一个AC电压,会通过运放把信号成比例缩小,比如(-1.6V~+1.6V之间),但是仍然是一个有正有负的电压信号。普通的DSP或者ADC只能识别正电压,负向电压是无法识别的,常用的做法是加直流偏置,比如加1.65V的直流偏置,就会变成(0.05v~+3.25V)。之所以提1.65V这个直流偏置,是因为ADC的采样量程范围是0~3.3V,这样,它的中心值就是1.65V。如你所言,目前大部分做法是用431来产生一个1.65V的基准,或者用分压电阻,但是精度堪忧,完全没法和基准相提并论。总结起来就是说,从采样交流信号的场景中来说,1.65V的基准,是有真实的应用场景的,是有市场需求的。而且在现有的基础上开发,对你们而言就是内部参数微调而已。你可以向你们内部的产品线反馈上述信息。
  • Hi
    常见的处理方式就是变压器,和运放。 TI芯片的开发都是根据市场来的。
  • 我写这个贴子的目的不是在这里讨论这个事情,是需要有人或者一个合适的渠道向相关产品线反馈这个需求和建议,哪怕是相关产品线当下仅仅如实做相关记录也可以。反馈的人多了,慢慢才会引起重视。