This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

隔离问题



一般的LED电源会做成隔离结构还是非隔离结构

不同结构有什么优点

  • Hi

       一般而言要看应用环境:例如是街灯,这些都是应用于220Vac环境下的,所以都是采用隔离的。 对于背光等,因为它是已经是直流(市电的后一级电压),所以都不用隔离。

  • 一次电源带隔离的用的比较多,二次或者三次电源一般非隔离方案比较多

  • 如果你希望设计出一个让最终用户能安全使用的LED照明灯具产品,那么你一定会考虑LED照明驱动电源的绝缘与隔离可靠性问题,也就是说,作为完整的产品,产品表面使用者能接触到的部分一定是不能让人触电的,是经过隔离的,因此从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。

    有些设计者采用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。但如果他们采用非隔离的LED驱动设计,那么在LED灯具灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。因此,对LED照明驱动电源来说,隔离与非隔离的方案一直都同时存在,因为它们适用于不同的应用。