This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

温度高的话对高亮LED有啥影响啊??



如题!!

  • 温度过高最直接的影响就是加速光衰,影响LED寿命。

  • 时间长灯光变暗,期间损坏等

  • 对散热的话,温度高了,LED的温度更高,寿命缩短

  • 1.温度过高对LED有致命的伤害,LED芯片温度超过本身的载温度会使LED光衰过快,发光效率降低,从而损坏LED。
    2,温度过高会直接影响LED灯的使用寿命,通常光衰在30%以后视为此LED灯以及损坏。

    通常造成LED灯衰的原因有以下几方面:

      (1)LED芯片材料内存在的缺陷在较高温度时会快速增殖、繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低LED的发光效率。

      另外,在高温条件下,材料内的微缺陷及来自界面与电板的快扩杂质也会引入发光区,形成大量的深能级,同样会加速LED器件的光衰[1]。

      (2)高温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光性能,工作温度越高这种过程将进行得越快,这是LED光衰的又一个主要原因。

      (3)荧光粉的光衰也是影响LED光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重。

      所以,高温是造成LED光衰,缩短LED寿命的主要根源。

      不同品牌LED的光衰是不同的,通常LED厂家会给出一套标准的光衰曲线。例如Philips Lumiled公司的Luxeon K2的光衰曲线如图1所示,当结温从115℃提高到135℃,其寿命就会从50,000小时缩短到20,000小时。


    高温导致的LED光通量衰减是不可恢复的,LED没有发生不可恢复的光衰减前的光通量,称为LED的“初始光通量”。

      三、温度升高会降低LED的发光效率

      温度影响LED灯效的原因包括以下几个方面:

      (1)温度升高,电子与空穴的浓度会增加,禁带宽度会减小,电子迁移率将减小。

      (2)温度升高,势阱中电子与空穴的辐射复合几率降低,造成非辐射复合(产生热量),从而降低LED的内量子效率[2]。

      (3)温度升高导致芯片的蓝光波峰向长波方向偏移,使芯片的发射波长和荧光粉的激发波长不匹配,也会造成白光LED 外部光提取效率的降低[3]。

      (4)随着温度上升,荧光粉量子效率降低,出光减少,LED 的外部光提取效率降低。

      (5)硅胶性能受环境温度影响较大。随着温度升高,硅胶内部的热应力加大,导致硅胶的折射率降低,从而影响LED光效。

      一般情况下,光通量随结温的增加而减小的效应是可逆的。也就是说当温度回复到初始温度时,光输出通量会有一个恢复性的增长。这是因为材料的一些相关参数会随温度发生变化,从而导致LED器件参数的变化,影响LED的光输出。当温度恢复至初态时,LED器件参数的变化随之消失,LED光输出也会恢复至初态值。对此,LED的光通量值有“冷流明”和“热流明”之 分,分别表示LED结点在室温和某一温度下时LED的光输出。

  • 所以说散热是个问题,空间太小的话会导致寿命变短