Hi TI 的同事们
你们好!想问下TPS61169这颗料 对于multiple strings的LCD 背光灯串是如何支持的? 因为它其实是属于一路的输出,加入我们在这路输出上使用并联灯串的方案的话,考虑到LED灯珠之间工作电压的差异,会造成不同灯串路径上的驱动电流不同。这样会导致一个问题,就是不同灯串的灯珠使用寿命会不同。
所以想知道,使用TPS61169驱动共阳极,并联的多路灯串是不是一个可用,可行的使用方式?这个料对于我以上提到的问题是怎么解决和支持的?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi TI 的同事们
你们好!想问下TPS61169这颗料 对于multiple strings的LCD 背光灯串是如何支持的? 因为它其实是属于一路的输出,加入我们在这路输出上使用并联灯串的方案的话,考虑到LED灯珠之间工作电压的差异,会造成不同灯串路径上的驱动电流不同。这样会导致一个问题,就是不同灯串的灯珠使用寿命会不同。
所以想知道,使用TPS61169驱动共阳极,并联的多路灯串是不是一个可用,可行的使用方式?这个料对于我以上提到的问题是怎么解决和支持的?谢谢!
hi,
分开也解决不了问题你,有种极端情况就是,你接FB这一路的二极管压降是最大的,所以需要达到设定电流,电压是最高的,这样别的路电流都比这个大,也是一样的