TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ28Z610过温保护失效且过流、短路保护不能自动自动恢复问题

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

Q:

1、如图,放电电流1A,把NTC加热到100度,虽然OT已经位已经亮了,负载还是继续放电,settings里面的protectionB里面OTD ,OTC默认的是开启状态,放电温度保护设置的是70度,为什么不能保护板,这是咋回事?
2、测试发现过流跟短路保护后,断开负载,DSG的MOS不能打开,只有充电才能激活。是我哪里设置有问题吗?

A:

1、OTFET没有使能, 默认的是关闭的。芯片以及设置了protection A B C D,里面包含了温度各种保护的使能选择,还需要在FET options里设置过温是否需要开关充放电MOS, 使能过温保护跟开启MOS是否相应过温保护这2个条件缺一个都不能关断MOS

因为有些客户希望过温的时候也能够放电,所以我们的设置里面把这个功能留给客户自己来设置。

2、关于过流和短路,还请检查下你是否触发了欠压保护,然后你有没有设置欠压保护必须充电器插入释放。

过流充电跟放电保 恢复除了有时间限定,还有电流限定。 两个条件必须达到才可以。 比如OCD恢复,除了断开负载,延时2S,默认的还要充电大于200mA 时才能 恢复。