Q: 请问BQ24133输入端MOS管作用以及D1 D2的作用是什么?
A: Q1是输入保护MOSFET,Q2是防倒灌保护MOSFET,若没有这个MOSFET,电流能通过Q1的体二极管倒灌到输入源。
从电路图可以看到,Q1和Q2之后就是PVCC(充电电路负载)以及系统输出端(系统负载),如果没有Q1,开机时,PVCC和系统输出端的电容(一般为10uf和40uf)会使得输入源承受很大的电流应力,因为这些容性负载而出现一个很大的涌浪电流,甚至使得输入源被瞬间拉低,而芯片的UVLO恰好是要检测输入源直接输入端AVCC,所以甚至会造成启动时出现错误的欠压保护,加入Q1以后,因为MSOFET 的开启特性,所以在其g-s电压逐渐向开启电压转变至过驱动的过程中,输入电流是缓慢的增加的,就不会在瞬间拉低输入源。同时也可以通过额外的g-s g-d来进一步的使得启动过程更加平滑。
D1, D2是用来选择供电电源的,D1表示由输入适配器给芯片VCC供电,D2表示由电池给芯片VCC供电。都去掉,就无法供电了。
D2去掉的话,在不插适配器,仅有电池的情况下,芯片没有供电。这样,如果system需要供电,电池供电回路battery->Q3->system,由于芯片没有供电,Q3的驱动不会打开,电流只能经过Q3的体二极管(压降1V左右),在其上的损耗比较大。