TI 诚邀您参与论坛问卷调查,帮助我们改善技术支持体验。几分钟便可完成,将随机抽取30名用户送出快充数据线,点击参与

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 【FAQ】BQ40Z80: MAX ERROR问题/充电问题

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

BQ40Z80 MAX ERROR 1%变成101%问题

Q: 一个循环学习OK 的电池,我导出量产文件。 静止了几天,今天拿出来一看,MAX ERROR最大限制都是100%,现在却变成101%。怎么回事?

备注:我好像有印象,在初期配置参数的时候,看到过初始状态下是101% 的现象。当时没有关注,觉得应该是参数没设置好,没有循环学习,不知道哪儿出的问题。

A: 导出量产文件的时候,修改了cycle count ,没有修改Qmax cycle count ,只要对不上就会变成101%

Bq40z80充电过程中无SMBUS通信,延时几秒后充电MOS关闭

Q: 最近在测试5s锂电池组的过程中,发现PC上位机通过EV2300连接bq40z80时,可以正常进行充放电,各种状态寄存器也正确。去掉EV2300时,延时几秒后,充电停止,此时充电MOS管关闭,放电MOS管打开,但Vgs电压比正常值低2V。这是什么方向问题?

A: 请检查一下host watchdog是否使能,没有检测到通信时,XCHG=1,禁止充电。不使能HWD就可以正常充放电。