使用的是BQ76930芯片,采样电阻是用为1毫欧,,设置短路保护电流为155A,短路保护时间为70us。
1. 在开启MOS管之前先把负载短路,再开启MOS 。示波器紫色波形为探头负极接采样电阻靠近电池端,正极接放电MOS输出端D,短路电流峰值超过1000A。时间超过250MS都没有保护,直到母线烧断,MOS管没有损坏,能正常工作。黄色波形为MOS栅极的电平,一直为高电平。
2. 但是开启MOS后正常运行过程中,如果用铜柱短路负载,则可以保护,示波器采样到的最高电流为750多A。。从短路到MOS关断总时间约为2MS。感觉也应该不太对,但是短路保护能正常工作,,关断MOS。。。请问这种情况可能是哪里导致的呢?
3.以上第1点情况母线烧毁后 SYS_STAT寄存器读出来的值是0x00。 第2点情况短路后SYS_STAT寄存器读出来的值是0x82。 正常运行情况下SYS_STAT寄存器读出来的值是0x80。从寄存器值来看,检测部分没有检测到大电流的可能性比较大。