最新项目需要使用双电源运放采集小信号。电源选用了TPS65130产生正负15v的运放的供电电压,运放选择了OPA2227。
在期间出现了几个问题:
1,空载时电源可以正常输出正负15v电压,带运放后,正负15v电压,尤其是负向电压变大,最大时为-20v。在看了论坛里的帖子后去掉7.5p电容后,正负电压稳定为正负15v。
2,接入运放后,我这边使用的dc5v供电产生正负电压,使用3路运放,5v供电的电流飙升到180ma,观察电源正负电压纹波没有问题。观测正负电压的pwm,发现负向电压的pwm正常,正向电压的中pwm除了方波,还夹着正弦波。不清楚正向pwm是否正确?
3另外,运放我单独供电的情况下,5v电源出显示消耗大概60ma左右,这样三个运放共消耗180ma的电流。比较奇怪的是这60ma是哪里消耗的。我通过开关电源直接给运放供电,运放耗电电流只有几个ma,但接入运放后功耗变为60ma左右。