This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用LM5145方案生成24V电压纹波大

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

问题背景:   输入电压:48V        输出电压:23.8V    输出电流:4.5A      开关频率:549KHz        工作模式:LM5145工作在DCM模式

问题描述:   电源板接入48V通电后,输出24V接电子负载,将输出电流调整到4.5A时,用示波器探头测量滤波后的24V,此时电压纹波峰峰值增大到200mV,降低输出电流为3A时,电压纹波下降为56mV,下面是实物测试图片,在输出电流增大时,开关方波会叠加其他方波,降低电流时方波正常,具体波形如下图;最后附上原理图设电路板布局图:

 


  • Hi

        首先确认一下VCC和BST电压是否正常,因为从驱动波形中看到波形缺口?

        其次看一下过流保护,这个也可能是导致缺口的原因。

        输出纹波,主要看输出电容,以及环路补偿。从波形看测试也要确认,主要是测试方法和探棒地线的处理。

        layout上注意功率回路尽量小。

  • 应该不是过流保护原因,24V输出电流可以增加到7A,但电源纹波达700mV,另外测试方法我是在示波器探头套上弹簧钩子,取最短地做为回流,测试方法应该没有什么问题,不太明白“layout功率回路尽量小”是什么意思?

    怀疑方向:会不会是电压通过电感输出后,没有先通过电解电容稳压后再通过瓷片电容滤波呢。

    VCC和BST电压是正常的。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。